欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

通过 3D CAD 数据和图纸的共存提高业务效率

  • 2022.12.14 16:54:32
  • 米思米
  • 1716

长期持续存在的图纸文化有了3维的加入,使得产品开发过程得到极大改进。图纸作为设计的成果物已经得到了广泛的认知,但由于对3D CAD数据的处理是模棱两可的,有时工作效率也得不到提高。

 

通过 3D CAD 数据和图纸的共存提高业务效率 图纸与3D CAD数据的关系是什么?

在 3D CAD 诞生的早期以前,图纸就已经被普遍用作传递设计信息的手段,并且至今仍在使用。因此3D CAD数据的定位是试制品,一直被用于CAE和组装验证中。工作流程如下。

通过 3D CAD 数据和图纸的共存提高业务效率

最近,当 3D CAD 成为主要设计工具时,作为最初的成果物,3D CAD 数据先于图纸得到创建,并进行设计验证。但是由于需要图纸作为传递设计信息的手段,因此需要根据 3D CAD 数据再制作图纸。

通过 3D CAD 数据和图纸的共存提高业务效率

比较以上两种过程可以看出,如果图纸是最终成果物,则后一种过程才是应有的状态。

 

通过 3D CAD 数据和图纸的共存提高业务效率 3维化不需要图纸了吗

在3D CAD诞生的早期,3D CAD的销售人员告诉我们说,应该放弃2D CAD转而使用3D CAD。但这里有一个误会。放弃2D CAD并不是说要停止使用图纸。
众多的制造业仍然将图纸用于各种用途。由于采购、生产技术、制造、销售全部都是利用图纸来开展工作,因此自然不能取消图纸。另外,取得ISO认证时,图纸的运用也被纳入到规定中,因此不能废除图纸。
综上所述可知,如果3D CAD数据和图纸不共存,工作效率就会下降。

 

通过 3D CAD 数据和图纸的共存提高业务效率 通过3D CAD数据和图纸共存来提高业务效率

3D CAD配备了制图功能,当制作图纸时,会自动将3D CAD数据和图纸关联管理。因此由于3D CAD数据和图纸共存,在设计变更时如果修改3D CAD数据,则所关联的图纸也会被自动修正,可以立即出图。另外,如果使用查看工具,可以将与3D CAD数据关联的图纸发送给没有3D CAD的相关人员,请其参照。
根据现有图纸创建3D CAD数据时,由于没有建立关联,因此可以通过超级链接(Hyperlink)等形式将2维图纸数据与3D CAD数据建立关联。另外,即使利用PDM等数据管理工具也可以建立关联。
注:请注意,此种情况下即使修改图纸也不会自动修改3D CAD 数据。
这种 3D CAD 数据和图纸的共存环境将提高工作效率。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities